This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R1FRGZR 认证

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466962/cc2642r-cc2642r1frgzr-certification

器件型号:CC2642R

工具与软件:

团队成员、您好!

您能帮助解答我的客户提出的以下问题吗?

关于项目讨论、我们现在将开始外部认证的必要设置。

我对设置的准备有一些相关的问题。

  • 我知道该实验室需要使用 Smart RF Studio、并通过 JTAG 接口与 DUT 上的 BLE 芯片进行通信。 是这样吗?
  • 您可以提供还是指向应该在 BLE 芯片(CC2642R1)上刷写以便配置为 DTM (直接测试模式)的正确 exe 文件?
  • 我们希望避免在两者之间使用 LaunchPad HW、理想情况下 Smart RF Studio 应通过 JTAG 接口直接与我们板上的 BLE 芯片通信。
  • 是否有命令手册(UART 命令)或可用于通过电路板上的 MCU 启用/禁用 BLE 芯片上的特定功能/命令的内容? 我们向 MCU 发送一条命令、然后 MCU 可以通过 UART 向 BLE 芯片发送一个命令序列、以便在特定测试设置中对其进行配置。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的咨询。

    [报价 userid="439049" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466962/cc2642r-cc2642r1frgzr-certification 我明白实验室需要使用 Smart RF Studio 并通过 JTAG 接口与 DUT 上的 BLE 芯片通信。 正确吗?

    正确。 对于射频测试和认证、应使用 SmartRF。

    我们是否有命令手册(uart-commands)或可用来通过我们电路板上的 MCU 启用/禁用 BLE 芯片上的特定功能/命令? 我们向 MCU 发送一条命令、然后 MCU 可以通过 UART 向 BLE 芯片发送一个命令序列、以便在特定的测试设置中对其进行配置。[/QUOT]

    使用 host_test 时、可以使用 PC 应用程序 btool 发送 NPI 命令以控制器件。 btool 软件可以找到{SDK_INSTALL_DIR}\tools\ble5stack\btool。 默认情况下、btool 只发送通过 UART 选择的命令、并提供使用的原始字节、因此可根据需要通过其他应用程序发送这些命令。

    此致、

    1月