Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC2340R5、CC2340R5 您好!
感谢您的详细解释和指导。
我正在探索适用于 BLE 应用的 LP-EM-CC2340R5模块、我需要配置一组特定的服务和特征。 以下是详细信息:
服务和特征配置
服务 A
- Service UUID :
0000FF10-0000-1000-8000-00805F9B34FB- 特征 UUID 和工序 :
0000FF11-0000-1000-8000-00805F9B34FB:发送'a'0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB:接收"aa"0000FF13-0000-1000-8000-00805F9B34FB:发送"aaa"0000FF14-0000-1000-8000-00805F9B34FB:接收"testdata"0000FF15-0000-1000-8000-00805F9B34FB:发送和接收传感器数据(如温度、湿度)。
- 特征 UUID 和工序 :
服务 B
- Service UUID :
0000FF20-0000-1000-8000-00805F9B34FB- 特征 UUID 和工序 :
0000FF21-0000-1000-8000-00805F9B34FB:发送命令"start"0000FF22-0000-1000-8000-00805F9B34FB:接收状态更新"ready"0000FF23-0000-1000-8000-00805F9B34FB:发送"stop"和接收确认。0000FF24-0000-1000-8000-00805F9B34FB:传输固件更新数据。
- 特征 UUID 和工序 :
问题 :
-
UUID 和名称配置 :
- LP-EM-CC2340R5模块能否支持用于服务和特征的可配置 UUID?
- 可以创建的服务和特征数量是否有任何限制?
-
服务名称修改 :
- 默认情况下、这些服务被标记为"未知服务"。 是否可以自定义它们的名称以提高可读性?
-
模块适用性 :
- 是 LP-EM-CC2340R5 模块是否能够通过完全可配置的 UUID 以及灵活的服务和特性支持此设置?
- 如果可以、您能否提供分步指南或相关资源来配置此模块上的这些服务和特征?
-
备选建议 :
- 如果 LP-EM-CC2340R5模块不适用、您能否建议更适合该应用的模块?
您对这些问题的帮助将有助于我们最终确定模块选择和实施策略。
提前感谢您!
此致、
Ajith Kumar