This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK:DeviceFamily.h 中没有对 DeviceFamily_CC23X0R53的处理?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466133/simplelink-lowpower-sdk-no-handling-for-devicefamily_cc23x0r53-in-devicefamily-h

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

工具与软件:

我有一个与 simplelink-lowpower-f3-sdk 相关的问题。 我目前正在为 CC2340R53的 ble 工程提出一个构建系统、虽然我看到 SDK 中 使用了 DeviceFamily_CC23X0R53的其他位置、但 DeviceFamily.h 中根本没有引用该系统 最接近的是  DeviceFamily_CC23X0R5。 这是否意味着我需要在 Makefile define 中同时定义这两个文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是否会导致构建问题?

    您不需要定义任何其他内容。  

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是导致构建问题的原因。 我只是想澄清这一点、这样我以后就不会再遇到问题了。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心! 如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将暂时关闭该主题。

    此致!

    Nima Behmanesh