This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:XDS110调试器无法连接到芯片

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467128/cc2640r2f-xds110-debugger-cannot-connect-to-the-chip

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

我有一个 XDS110仿真器和一个使用 CC2640R2F 的定制电路板、调试端口为2线 cJTAG。

当我将仿真器连接到 PC (Windows 11)时、仿真器会显示在设备管理器中、并且能够被 CCS 20识别。

然而,当我试图创建一个"project-zero "并检查连接时,我得到-242错误,这说明"无法访问路由器子路径"。

我还尝试了 IAR、并得到了相同的错误(器件驱动程序应该会返回错误、两个 IDE 都在与驱动程序通信)

我有两个问题:

1) 1)我想找出这个问题、这个错误是意味着 XDS110有错误、还是目标板有错误? 我检查了他们的连接看起来不错。

2) 2) SmartRF 编程器2也无法识别 CC2640R2F。 接下来我应该怎么做才能看到发生了什么? (我没有任何 LaunchPad、因此无法进行交叉比较)。

谢谢!