This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:我们使用 CC256x 蓝牙模块、并连接到带 CC256x-STADAPT 的 stm32f411探测板、输出上有很多低音

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466095/cc256xqfnem-we-are-using-cc256x-bluetooth-module-and-connected-to-stm32f411-discovery-board-with-cc256x-stadapt-there-is-a-lot-of-bass-on-the-output

器件型号:CC256XQFNEM

工具与软件:

音频播放的输出使用 A2DP 演示有很多低音和语音不清晰或听不到,看起来像一些过滤或正在发生,. 我一直在尝试解决它.  

stm32f4发现板和 CC256xqfnem + cc256xemSTADaPT ,发现板具有 通过 I2S 连接的 cs43l22 DAC。  

问题是,流媒体正在发生,但音频非常失真,任何建议。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来不像是蓝牙芯片的问题、更像是在音频数据到达扬声器之前的某个地方出现的问题。 您试过不同的扬声器吗? 您是否使用了外部编解码器?  

    此致!

    Rogelio