This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:定制硬件上出现 Hwi 异常、包括 simple_broadcaster 示例

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1465596/cc2640r2f-hwi-exception-on-custom-hardware-with-simple_broadcaster-example

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

我还不知道要检查什么才能让任何固件在我的定制板上运行、需要一些 新的想法。 原理图下方。

我可以无缝刷写和调试器件、但深入研究必须发生 HWI 异常、因为这是固件在 BIOS 启动后循环的地方。

我曾尝试通过单步执行固件来实现该目标、但没有机会。

我注意到的是没有振荡器看起来可以正常工作。(24MHz)我还必须指出、我使用的器件我有几年的库存。 这可能是一个问题吗?

确切的器件是 CC2640R2FRSMR

欢迎您了解如何进一步学习

祝你一切顺利