This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:RSK 型号和 SysConfig

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1462548/cc2674r10-rsk-variant-and-sysconfig

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具与软件:

您好!

我遇到了 SysConfig 专门针对带 TIRTOS7的 CC2674R10RSK 型号的 BLE 设置问题。 SysConfig 的 BLE 部分不会呈现任何选项、在配置与 BLE 相关的任何内容时似乎不起作用。

具体而言、此错误会立即出现并似乎无法解决:

无法渲染选择

错误:"/ti/ble5stack/ble $static"的可配置"rfDesign":验证失败:[]
隐藏详细信息...

{"instancePath":""、"schemaPath":"#/additionalProperties"、"keyword":"additionalProperties"、"params":{"additionalProperty":"options"}、"message":"n't have additional properties"} ] at M (dev.ti.com/.../ui.js:312:859415 dev.ti.com/.../ui.js:312:956534dev.ti.com/.../ui.js:312:956519dev.ti.com/.../ui.js:312:1046136) at t.createMetaConfigurationableContentMgr (d.initMetaConfigurables h.initStatic) at dev.ti.com/.../ui.js:234:5322 (dev.ti.com/.../ui.js:312:805916) dev.ti.com/.../ui.js:312:953856 (dev.ti.com/.../ui.js:234:40208) dev.ti.com/.../ui.js:312:952586 (dev.ti.com/.../ui.js:312:861000)


虽然我能够在使用7.10版本的 SDK 本地在 SysConfig V1.18上重现此错误、但使用 SysConfig 1.22和7.41的在线工具似乎发生了完全相同的事情

要重现:
1.开始新的 SysConfig 设计
 -软件产品 SimpleLink 低功耗 F2 SDK (7.41.00.17)
 -器件 CC2674R10.
 -封装 VQFN (RSK)
 - rtos7.  

然后点击"开始"。 "Error"会立即出现在"BLE"选项卡中并阻止添加任何与 BLE 相关的内容。

我在器件的 RGZ 型号上有一个现有项目、我想转移到 RSK 型号、并需要我的 BLE 设置。 是否有解决此问题的方法或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kdalsi、

    我也复制了您报告的问题、但这似乎是 SimpleLink F2 SDK 的问题。  我已经 提交了一个错误请求单、并将告诉您何时有解决方法可用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你会介意把错误通知单联系起来吗?

    尝试找出一个变通办法,我自己结果是更多的工作,我希望。

    谢谢!
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、这不是一个可以公开共享的外部票证。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 SysConfig 实用程序的在线版本现在可以与8.30 SDK 一起使用