This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:工具问题--如何在 CCS 20.0.2中创建新的工作区

Guru**** 2961760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467629/cc2652r7-tools-question------how-to-create-new-workspace-in-ccs-20-0-2

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

我当时在使用 V12.6、并且有现有的工作区...我曾尝试升级 CC2652的工具但都没有使用、因此我废除了整个 TI 工具套件、并使用最新版本进行了重新安装...我觉得变化太大了 我似乎找不到任何与"切换工作区"、"创建工作区"或"导入工作区"等相关的按钮。 我该如何操作?

一个更大的问题似乎是,我把它指向我的驱动器上的一个文件夹,我的所有固件项目(猜测现在这是我的新工作区),现在似乎不可能删除某些文件夹,如旧版本,而不删除它发送到垃圾箱?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我希望你做得好。 打开 CCS 时、系统会提示显示提示屏幕"select a directory as workspace"。在此屏幕中、您可以创建新的工作区/文件夹、选择并现有工作区、或浏览并查找兼容的旧工作区。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex…

    我希望情况就是这样...当我打开 V20时、我没有得到这个选项...我得到了这个...我唯一能想到的就是去 C:/Users/ /workspace_ccstheia 并将该.theia 文件复制到我想启动或拥有我的工作区的某个地方....可能我 缺少一些东西,但它似乎相当麻烦的旧食。  我尝试了下面的各种工作空间的东西,但它造成严重破坏。。

    我希望 创建一个工作区、并像在 V12中那样添加/删除项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我好像误解了您的 IDE (虽然是 CCS Eclipse、而不是 CCS Theia)、很抱歉。  

    在用户指南中、看起来我们需要使用与之前不同的结构、在这里、我们要创建用于保存工作区的文件夹、请参阅第6.1.1节:

    6.1.创建和管理工程—Code Composer Studio Theia 1.5.0文档

    谢谢!
    Alex F