This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541双模连接和 ECU 到 ECU 的通信格式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467438/cc2541-cc2541-dual-mode-connectivity-and-ecu-to-ecu-communication-format

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

您好!

我目前正在使用一个具有 CC2541蓝牙芯片的 ECU、关于其功能和用法我有一些问题:

  1. 双模连接 :

    • CC2541是否支持双模连接?
    • 我的目标是通过蓝牙将两个相同的 ECU (均使用 CC2541芯片)相互连接、同时将一个 ECU 同时连接到移动应用。 CC2541是否支持此配置?
  2. ECU 之间的数据通信 :

    • 对于使用 CC2541芯片在两个 ECU 之间发送和接收数据、推荐的方法是什么?
    • 我应该依靠相同的 GATT 特性进行通信、还是有更高效的替代方案?
    • 我应该遵循哪些具体命令或最佳实践来确保可靠和高效的数据交换?

对于能够帮助满足这些要求的任何见解、指导或文档、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们

    [报价用户 id="640147" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467438/cc2541-cc2541-dual-mode-connectivity-and-ecu-to-ecu-communication-format "]

    双模连接 :

    • CC2541是否支持双模连接?
    • 我的目标是通过蓝牙将两个相同的 ECU (均使用 CC2541芯片)相互连接、同时将一个 ECU 同时连接到移动应用。 CC2541是否支持此配置?
    [报价]

    如果是双模式、则您指的是支持多个同时连接、然后是。 单个以中央模式运行的 CC2541能够支持多种连接。 您应该能够连接到另一个作为外设运行的 CC2541和另一个作为中央设备运行的器件。

    如果您指的是同时在外设和中央器件中运行的 CC2541、则该器件不支持这种角色组合。 如果需要、我推荐新一代器件、如 CC2340R5

    [报价用户 id="640147" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467438/cc2541-cc2541-dual-mode-connectivity-and-ecu-to-ecu-communication-format "]

    ECU 之间的数据通信 :

    • 对于使用 CC2541芯片在两个 ECU 之间发送和接收数据、推荐的方法是什么?
    • 我应该依靠相同的 GATT 特性进行通信、还是有更高效的替代方案?
    • 我应该遵循哪些具体命令或最佳实践来确保可靠和高效的数据交换?
    [报价]

    这将取决于您的偏好和应用、但来回执行 GATT 写入可能是在器件之间发送数据的一种有效而简单的方法。 您还可以考虑在器件之间发送通知。

    此致、

    1月