This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:我们使用 CC256x 蓝牙模块并连接到采用 CC256x-STADAPT 的 stm32f411发现板、我们有一些疑问

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1464929/cc256xqfnem-we-are-using-cc256x-bluetooth-module-and-connected-to-stm32f411-discovery-board-with-cc256x-stadapt-we-have-few-doubts

器件型号:CC256XQFNEM

工具与软件:

1.我们希望将手机作为蓝牙耳机(带麦克风)连接到蓝牙设备。 我们试图在 stm32f411发现板上使用 a3dp 示例代码,但目前我们无法在扬声器上播放,从 I2S/PCM 线路从 CC256x。当我们检查时钟和 ws ,数据信号电压电平只有1.8 v (根据原理图,它应该是3.3V ),在 STM32f411发现板上的 DAC 需要3.3V 的信号。  
2.我们也希望将传感器数据发送回手机。  我们如何使用 a3dp 示例代码来实现这一目的?  
3.还将有第二个耳机连接到第一个耳机(左声道或右声道)(是否有过载?)

对于此应用、a3dp 是否优于 A2DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平台。 调试接头为1.8V、但 RF1和 RF2将为3.3V。

    2.您还可以添加 SPP (串行端口配置文件)连接以发送传感器数据(还有一个 LE 示例)。 您只需要合并2个示例。

    3.我不怀疑如果只连接到一个更多的设备会有太多的过载。

    4. A3DP 会减轻主机上的负载、但不允许您同时在 CC256X 器件上执行任何布尔操作。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.根据这个建议 sppLE 连接回电话和音频播放(A2DP)是同时发生的。
    3. 作为第二个扬声器将连接到第一个通过 BT 的, 我想传输音频第二个扬声器从第一个.. 希望我这样做是正确的。