This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:菜单未显示

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467192/launchxl-cc26x2r1-menu-not-displaying

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

我正在使用 Launch-XL CC2652R1板进行蓝牙通信。 在 simple_central 示例代码的调试和闪存期间、终端菜单中不显示 Gaat_Read 和 GATT_WRITE 命令。 您能不能帮我找出错误所在吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya K

    我希望你做得好。 您能否尝试使用 PuTTY 作为终端查看器而不是 CCS 上的终端? 只是想再次确认这不是 CCS 的问题。

    下载 PuTTY - Windows 版的免费 SSH 和 Telnet 客户端

    要使用 PuTTY、请选择 Serial、设置 COM 端口和波特率并打开会话:

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我已尝试使用 PuTTY 作为终端用户。 我得到的结果相同、即无法执行 GATT_READ 和 GATT_WRITE 函数。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya K、

    感谢您检查 PuTTY! 我已经通过我们的 BLE 专家来看看他们以前是否遇到过这种情况。 为了再次确认  simple_central 示例代码是否未修改或者您是否修改了项目的某些方面? 我们还可以尝试对菜单本身进行调试。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    simple_central 代码未修改。 它是直接从 Resource Explorer 获取的代码。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 仅当连接到 simple_peripheral 设备时、才会显示 GATT 写入和 GATT 读取操作。 您能否确认连接到了哪个外围设备?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将电路板连接到另一个 CC2652R1 LaunchXL、 转储了 simple_peripheral 代码。 蓝牙连接已成功、但未显示 GATT 写入和 GATT 读取的菜单。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 您能否在连接后共享外围设备上的 UART 菜单?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题已解决。 SDK 中出现问题。 我已重新安装 SDK 并且菜单显示正确。

    谢谢你。