This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于 UART 中的半双工通信方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1468526/cc2340r5-q1-about-the-half-duplex-communication-method-in-uart

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队。

关于 cc2340R5-Q1、

我想在半双工模式下与 UART 通信、这似乎是可行的、因为 DIO20涵盖 TXD 和 RXD 功能。

如何配置端口设置?
API:如果我执行 UART2_READ()和 UART2_WRITE ()、端口设置是否会自行完成? 如果由用户完成、何时以及应如何进行设置?


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议遵循 链接的 E2E 主题。 如果您遇到任何问题或需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此外、请参阅 用户指南的"UART2动态引脚开关"部分。 该部分重点介绍全双工、但可能有助于半双工引脚复用。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac。

    感谢您的答复。

    有一件事我不明白。

    在您提供的链接文档中的说明中、使用了 API:GPIO_setMux()、

    但此 API 不存在于 SDK7.40中。

    相应的 API 是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 SDK 7.40上的 GPIO_setMux ()、使用 GPIO_setConfigandMux 函数。  

    两个函数 GPIO_setConfigandMux 之间的主要区别还设置了引脚配置。 GPIO 驱动程序 API 指南中列出了引脚配置宏。  

    如果您有任何问题、请告诉我!

    谢谢!  

    Isaac