This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:RSTN=低电平时的端口状态

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1468940/cc2340r5-q1-port-state-when-rstn-low

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

大家好、TI 团队

我们正在考虑一种产品需要在 CC2340R5和外部 IC 之间进行有线连接。

但是、由于外部 IC 上没有可用的端口、可以想象使用连接到 CC2340的端口写入闪存。

因此、我有一个问题:

・当低电平信号从外部源输入到 RSTn 引脚时、外部连接端口(DIOx)是否会进入 Hi-Z 状态?

・在此状态下、如果输入来自外部源的信号、CC2340R5是否可能会进入故障模式?

此致。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于复位状态时、DIO 设置为输出并处于高阻态。 只要器件保持在复位状态、就不必担心 DIO 上的外部信号会导致故障情况。  

    此致、

    Andrew