This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5芯片检测定制电路板问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1484113/cc2340r5-cc2340r5-chip-detect-custom-board-issue

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们使用 CC2340R5制作了定制电路板。 要刷写芯片、我们有 XDS-110ET REV B 模块。 我们使用的是 Code Composer Studio。 下面是与 XDS-110和定制 CC2345板的引脚连接

XDS-110 CC2340R5定制
3.3V 3.3V
GND GND
nRST RSTn
TMS SWDIO
TCK SEDCK

 在我们执行 Debug Project 时、我们收到一条消息、

不允许进行调试。 如果不符合预期、请检查您的 CCFG。
  如果加载应用程序时遇到问题、请执行以下操作(这将擦除芯片):
   - Code Composer Studio:
    -结束当前调试会话(如果有任何调试会话处于活动状态)。
    -"View"->"Target Configurations"->"右 键点击工程的.ccxml 文件"->"Launch Selected Configuration"。
    -右键单击"Debug Probe/Cortex_M0P"并选择"Show all cores"。
    -展开"Non Debuggable Devices"项后、选择"Debug Probe/CS_DAP0"项。
    -脚本-> CC23xx -> ChipErase 开始芯片擦除。
    -您现在应该能够将应用程序加载到目标。
不允许进行调试。 如果这不是预期行为、请检查您的 CCFG。
  如果不允许调试、则当前不支持闪存加载。
不允许在应用程序进入时停止。 您确定允许进行调试吗?
正在运行应用程序、而不在应用程序入口停止。
连接到目标时出错:(错误-1274 @ 0x0)连接序列期间出错。  具体原因未知、但可能是尝试访问由于缺乏电源、时钟或身份验证(即安全措施无法阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。  如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程之后可能允许访问。 (仿真软件包20.0.0.3178)

您能帮忙解决这个问题吗?