This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1483954/lp-cc1352p7-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7

工具与软件:

尊敬的 Rafael:

感谢您之前对设计的审查。 我们已根据您的反馈更新了设计。

此外、我想澄清一点、虽然我最初共享一个 BLE 设计、但我们的实际实现包括四个 BLE 单元。 这些 BLE 单元与 CPU 进行串行通信、分别通过专用的3.3V 电源单元进行供电。

请尽快查看更新后的设计并分享您的反馈。 非常感谢您的及时响应。

期待您的最新动态。

此致、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我回答了您的电子邮件、并在其中提供了一些评论。 我将能够在下星期三进行您的设计审查。

    此致、

    Rafael