This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:烧录问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1483853/cc2340r2-burning-issues

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用 XDS110对 CC2340R2进行编程。 `s、它始终具有如下所示的误差:

我`d 知道如何避免这一问题。 您想提供一些建议吗?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    您是否在 UNIFLASH 中选择了正确的器件(CC2340R2)? 您还可以尝试使用另一个 CC2340R2器件吗?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我选择了正确的器件型号。   我使用 CC2340R2 EVM、并且只有一个 EVM 板。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    请确保您使用的是支持该器件的最新版 UNIFLASH。

    BR、

    David