This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:CC2674R10

Guru**** 2509165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1483550/cc2674r10-cc2674r10

器件型号:CC2674R10

工具与软件:

需要一些技术支持+尺寸  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否讲一讲所有模块之间的差异、还需要了解 IC 的尺寸和原理图。

    我 需要一些技术人员。 在 whatsapp 中意味着它很好!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果转至任意器件的产品页面、可以看到该器件的可用封装尺寸。 请参阅以下示例。

    2.原理图部分包含在参考设计中、可以在"设计与开发"一栏找到。 查找该部件的 launchpad、其前缀通常为"LP-EM-"。 请参阅以下示例。

    3.点击 launchpad 后,其产品页面会在底部包含一个名为"设计文件"的部分。 然后、您可下载包含原理图的整个参考设计套件

    此致、

    按钮