This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE-STACK 2.2支持 CC2640和放大器;将高速缓存作为 GPRAM 启用

Guru**** 2960970 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640, CC2650, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1477778/cc2650-ble-stack-2-2-support-for-cc2640-enabling-cache-as-gpram

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 CC2640、 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具与软件:

您好!

我们正在使用处理一个项目 BLE-STACK 2.2 、我们需要澄清有关 CC2640支持和将高速缓存启用为 GPRAM 的问题。 以下是我们的问题:

  1. BLE-STACK 2.2中的 CC2640支持

    • 我们正在开发中 CC2650 使用 simple peripheral 示例 之一。 但是、没有专门的示例 CC2640 低功耗特性。 因为在版本说明中已提到 CC2640支持 https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-2-X
    • 我们可以移植 CC2650 Simple Peripheral 示例 最终目的 CC2640 ? 如果是、需要进行哪些更改?
  2. 在 BLE-STACK 2.2中启用缓存作为 GPRAM

    • 启用 缓存为 GPRAM 可用的文件。 的 SDK 中支持这一点 CC2640/CC2650 ? 如果是、如何启用它?
  3. 移植到 CC2640R2及高速缓存作为 RAM 支持

    • 正如 TI 专家所言、 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK  支持使能 高速缓存为 RAM (SRAM) . https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
    • 我们可以移植我们的 基于 CC2650的项目 最终目的 CC2640R2 和使能 缓存为 GPRAM ?
    • 是否需要任何迁移指南或关键修改?