This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:安装 CC2652RB 时是否会受芯片温度的影响?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480770/cc2652rb-will-cc2652rb-be-affected-by-the-chip-temperature-when-it-is-mounted

器件型号:CC2652RB

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我们用 CC2652RB 芯片生产了200多个 CC2652RB 模块、
但在超过200个频率中、其中5个具有过高的频率偏置、约为25kHz、而我们的标准是20kHz。 由于它没有晶体振荡器、因此我们无法调整频率偏差。 我们的 SMT 芯片温度为245度。
但在我们用热风枪替代 CC2652RB 后、我们发现频率偏差会变得更高。 我们使用370度的热风枪进行返工。
CC2652RB 是否会受到焊接温度的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    假设您使用的是摄氏度。

    温度肯定会影响晶体性能、尤其是集成晶体。 查看我们的 QFN 回流焊曲线:第14页、图5-2 https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf

    根据其规定、 印刷电路板(PCB)温度不应超过260C 超过90秒、而斜升时间不应超过每秒4C。

    根据我的经验、当您进行手动返工时、我会将 PCB 预热到30C、以减少热冲击的机会、热冲击会影响晶体性能。

    此致、

    按钮