This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:吞吐量外设示例

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480330/cc2642r-throughput-peripheral-example

器件型号:CC2642R

工具与软件:

下午好!

我将使用 throughput_peripheral 示例进行实验。 遗憾的是、代码无法在 simplelink starter 中完全正常运行。
该应用程序不断关闭。这是怎么可能的?

该示例是否不起作用或该应用是否​​不再兼容?

 github.com/.../throughput_peripheral

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们! 我们将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待! 我只需在末端举个例子、它非常实用。 根据您的描述、我假设问题出在应用程序上。 请尝试在手机上重新安装 SimpleLink Starter 应用、或者可以下载 SimplLink Connect 应用、该应用也可以与设备正确交互、但具有不同的用户界面。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek