This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:将 CC2650连接到另一个蓝牙器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1479639/cc2650-connecting-a-cc2650-to-another-bluetooth-device

器件型号:CC2650

工具与软件:

尊敬的专家:  

我有一个 CC2650传感器标签、我正在尝试将该标签与另一个 蓝牙设备配对、以便将来自 CC2650的传感器数据传输到另一个蓝牙设备。  

我需要你的建议如何做到这一点。  

使用 Sensor Tag 应用程序进行扫描时、我可以看到其他蓝牙设备。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 传感器标签是用作中央设备还是外围设备? 此外、您要尝试连接什么类型的蓝牙设备?  

    您是否还可以提供编译器和 SDK 版本?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 实际上、我想将传感器标签用作外围设备。 我在我们的产品主板上有 WLAN/蓝牙芯片组。 我想确认的是、Sensor Tag 可以通过蓝牙成功连接到我们产品上的蓝牙主机。 我还希望传感器标签将其传感器数据传输到主机器件。  

    所以我想说以下几点:  

    1.通过蓝牙将传感器标签连接到  我们主机产品上的 Cypress LBEE5XV2EA-SMP 蓝牙模块  

    2.从我们的主机器件传输或读取传感器数据

    此时、我可以通过 HCI 命令将主显示器连接至移动电话蓝牙或任何其他蓝牙外设。  

    我想知道是否还需要采取步骤通过蓝牙将传感器标签连接到我的主机器件、并可能读取数据(可以通过云端或某些命令)。  

    我有以下器件:  

    CC2650STK 硬件版本1.3.2和软件版本1.3.0

    2.多标准 CC2650 Launchpad (LAUNCHXL-CC2650)。  硬件版本:1.3.0和软件版本:0.90

    谨请你的支持。  

    此致、  

    Segun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Segun、您好!

    感谢您的耐心等待! 如果传感器标签正在广播(基于您在应用中看到的内容)、并且传感器标签设置为  外设 、您应该能够连接到它。 您只需将中央设备连接到标签即可。 检查 两个器件上的连接参数也是一个好主意。 我希望这能解决您的问题!

    此致、

    Tarek