This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:cc2745 HSM's bin 文件丢失

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480234/cc2745r10-q1-cc2745-hsm-s-bin-file-is-lost

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好、TI:

使用 CC2745时、我们偶尔会遇到 HSM.bin 文件丢失的问题。尝试了解是否有任何导致此情况发生的操作错误、例如连续闪存烧伤、以及 TI 能否解释导致 hsm.bin 丢失的情况、从而避免这些操作。

此致!

James

2025.2.27.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [报价 userid="601026" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480234/cc2745r10-q1-cc2745-hsm-s-bin-file-is-lost "]在使用 CC2745时、我们偶尔会遇到 HSM.bin 文件缺失的问题。尝试了解是否有任何导致此问题发生的操作错误、例如连续闪存烧伤、以及 TI 是否能够解释会导致 hsm.bin 丢失的情况、以便避免这些操作。

    我假设您的意思是器件上的 HSM 固件缺失、但如果我的理解不正确、请告知我。

    如果两个芯片擦除操作连续完成、而没有在两者之间刷写任何软件(特别是有效的 CCFG 和 SCFG)、则 HSM 固件将被擦除。  

    第一次芯片擦除将使 CCFG 和 SCFG 无效并擦除、CCFG 和 SCFG 为闪存中的 HSM 固件区域提供保护。 由于 CCFG 和 SCFG 现在已通过第一次芯片擦除进行擦除、因此 第二次芯片擦除将会删除 HSM 固件。

    避免这种情况的最好方法是在每次芯片擦除之间刷写一些内容:

    避免:  Chip Erase > Chip Erase > Flash:固件将被删除。

    操作:  Chip Erase > Flash > Chip Erase : HSM 固件将被保留。

    我希望这是有道理的、如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。

    此致!

    Nima Behmanesh