工具与软件:
是否有通过 SPI 连接 ROM 引导加载程序主机的示例? 我的客户在通过 SPI 使用 ROM 引导加载程序时遇到问题、我从 TRM 中了解到、在将 SPI 用作 ROM 引导加载程序的接口时应注意第一个字节、但我仍然不清楚以下问题:
在使用 SPI 时、主机是否仍需要发送0x55 0x55?
2.主机应作为第一个字节发送什么? ping 命令(0x03 0x20 0x20)是否应用作第一条命令?
3. TRM 建议在第一个字节之后添加一个延迟、这是否意味着我应该发送0x03 0x20 0x20作为第一个命令并在0x03和0x20之间添加一个延迟?
4.建议延迟多久?
此致、
沭阳县