主题中讨论的其他器件:CC2642R
工具与软件:
我的客户遇到了一个将 CC2642R 用作中央器件的问题、在使用 GapInit_connect ()初始化连接时、API 返回0x18 (bleInvalidRange)。
SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
此问题仅在特定情况下发生、CC2642正在运行基于多角色示例的固件、它连接到4个器件、包括3部手机和一个密钥卡。 CC2642充当连接到手机的外设和连接到密钥卡的中央设备。 仅当它首先与3部手机建立连接并尝试与密钥卡建立连接时、才会出现此问题。
如果与其他订单连接、则不会出现此问题:
1.先连接到遥控器,然后再连接到手机——好了
2.先连接到1或2部手机,然后连接到遥控钥匙——好的
GapInit_connect()的实现已经过审查、似乎没有问题:
STATUS = GapInit_connect (addr_type 和 MASK_ADDRTYPE_ID、Adv_addr、0x01、0);
请帮助建议如何找到此问题的根本原因,谢谢。
此致、
沭阳县