This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:串行引导加载程序 LP-EM-CC2745R10-Q1的示例代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1470211/lp-em-cc2745r10-q1-example-code-for-serial-bootloader-lp-em-cc2745r10-q1

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们目前正在探索 CC2745R10上的串行引导序列、如 TRM 中所述。 我们希望通过 UART 加载固件。 在 TI E2E 论坛上、我发现一个 Github 链接、该链接在 Linux 平台上实现了主机端。  

 

提供的链接指向旧版本 SDK (simplelink_low_power_f3_sdk-7.40)、我看到在后续版本中、串行引导加载程序的主机实现缺失。  

 

我们是否可以使用 此处提供的与主机相同的 SBL 代码? 如果尚未提供、请向我们提供 主机端最新 SBL 工具的链接。

 

我还找到了一个 UI 工具、它使用 UART 执行引导顺序、但显示它主要面向 CC254xx 系列。 是否也有类似的工具适用于 CC27xx 和 CC234xx 系列?

 

我指的 CC254xx 系列 SBL 的链接在 此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的第一个 GitHub 链接可以正常用于 CC23xx 和 CC27xx 器件。 串行引导加载程序的序列是相同的、因此在使用它们时不会遇到任何问题。  

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:  

    在 git 存储库中、我看到 cc2340R5有一些特定的文件、其中包含 RAM 和闪存相关的地址。 您是否确定同一工具也适用于 cc27xx 系列? 请在下面找到屏幕截图。  

    您的自述文件还会提及、一个 CCFG 文件、它被用作工具工作的参数。 您能否同时为我们提供一个示例 CCFG 文件?  

    谢谢!

    Sandeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自述文件包含有关创建 CCFG 的信息、因为它将是特定于应用的。  

    我将在星期一试用它、并在需要修改时与您联系。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:  

    根据下面的自述文件、我已从闪存中提取 CCFG 部分。 下一步是提取二进制文件、如下所示。

    我们从哪里得到固件的大小?

    目前、我已经使用映射文件作为参考、并创建了一个固件 bin 文件。 但无法使器件进入启动模式。 您能告诉我们如何使用 uniFLash 等工具擦除内部闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    在与研发团队交谈后、我们将对 CC27XX 进行新的应用。 自从我开始研究它以来、由于 CC27XX 现在除了 CCFG 之外还具有 SCFG、因此需要进行更多修改。 我将尝试为新工具获取时间表。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    不幸的是,我们还没有时间表,我不确定我们什么时候会因为其他计划的功能。  

    必须根据 TRM 重新实施。

    此致!

    Nima Behmanesh