This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:OAD 项目刷写问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1474948/lp-em-cc2745r10-q1-oad-project-flashing-issue

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!

我正在使用 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61测试 cc2745 Launchpad。

我能够刷写和测试 Basic BLE 项目。

但是、当我尝试 通过 CC 20.0.2刷写 basic_ble_oad_dual_image 时、显示以下错误:

将 SCFG 尺寸减小704以解决 SCFG 密钥环中的16个空密钥环条目。
CS_DAP_0:读取寄存器 CFGAP.DEVICESTATUS 时遇到问题:(错误-2131 @ 0x2010C)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3344)
文件加载程序:终止闪存编程失败:目标无法读取寄存器 CFGAP.DEVICESTATUS
GEL:文件:C:\Users\MB3\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\basic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.out:加载失败。

我曾尝试使用 uniflash 刷写此项目、但仍然显示以下错误:

[CCFG、3:22:57 PM][错误] Cortex_M33_0:图像必须包含(大小正确) 2025年2月10日 部分、当擦除类型为"芯片擦除"时
[SCFG、3:22:57 PM][错误] Cortex_M33_0:图像必须包含(大小正确) 2025年2月10日 部分、当擦除类型为"芯片擦除"时
[ 2025年2月10日、3:22:58 PM][错误] Cortex_M33_0:不允许在应用程序进入时暂停。 您确定允许进行调试吗?
[ 2025年2月10日、3:22:58 PM][INFO] Cortex_M33_0:正在运行该应用、而不会在该应用程序的入口停止。
[XDS, 2025年2月10日3:22:58 PM][错误] Cortex_M33_0:GEL:执行 OnRestart (0)时出错:无法读取寄存器 CFGAP.DEVICESTATUS:未在 GEL_EvalOnTarget (""、"REG"::CFGAP_DEVICESTATUS")[cc23xx_OnXDS.GEL:92处连接目标
[SUCCESS] 2025年2月10日、3:22:58 PM][SUCCESS]程序加载成功完成

是否需要对此项目进行任何修改以解决此问题?

 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK 中没有可用于该控制器的引导加载程序。 虽然有安全启动项目可用、但该项目仅为 LED 闪烁项目。

我已在下方论坛中发布了此问题、但没有人进行回复。

LP-EM-CC2745R10-Q1:双映像 OAD 问题-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛

此致、

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    该问题得到了解决。 我需要在初始刷写期间刷写 sb.hex 文件。

    此致、

    Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam;  

    我面临相同的问题、只是想知道您在 uniflash 中为 basic_dual_image.bin 输入了哪个加载地址。

    提前感谢您;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    您需要在 uniflash.中刷写 dual_image_sb.hex、此文件无需加载地址。

    不要刷新任何 bin 文件。 有关更多信息、请查看安全启动项目的自述文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、

    感谢您的响应、 我成功 刷写了 dual_image。

    此致;