This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:创建除 BLE 堆栈任务之外的另一个任务

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1477853/cc2745p10-q1-create-another-task-besides-ble-stack-tasks

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

您好!

除了 BLE 堆栈任务之外、是否有关于创建另一个任务(主要用于 CAN 每100ms 发送/接收消息以及处理一些逻辑)的建议。 我使用 simplelink f3 sdk_8_40。 其中的所有 BLE 样片似乎都没有除 BLE 堆栈之外的任务。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 bleapputil_task.c 文件、然后对要在该文件之后创建的任务进行建模。 所有这些任务都使用标准化 API Pthread。

    请确保您创建的任何任务的优先级低于 BLE 任务、否则您将在 BLE 任务中遇到未定义的行为和问题。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Nima Behmanesh