This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:有限可发现模式需要超过30秒

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1472777/cc2540-limited-discoverable-mode-taking-longer-than-30-seconds

器件型号:CC2540

工具与软件:

我最近将 BLE 堆栈更新到了1.5.2。  这样做之后、当有限可发现标志设置为 DEFAULT_DISCOVERY_MODE 时、我的广播所需的时间超过30.72秒。 通过将参数(TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT)设置为30、我的器件只广播30秒。 但是、我 在升级之前不需要设置此变量。 是否存在标志未按预期工作的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 为了确认、您在更改超时值后是否看到预期的行为?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一旦我设置了该值、我就会看到预期的行为。 但是、我之前从未需要设置此值、并且在预期的30秒内得到广播。 尽管超时值如此、GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED 应确保我们广播30秒。 或者其他 BLE 堆栈至少是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 我道歉,我误解了原来的问题。 您能否共享显示如何设置标志的代码片段?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心! 我将其定义为有限发现、然后在我的 advertData 中使用该标志。
     

    #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE             GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED
    
    ...
    
    static uint8 advertData[] = 
    { 
      // Flags; this sets the device to use limited discoverable
      // mode (advertises for 30 seconds at a time) instead of general
      // discoverable mode (advertises indefinitely)
      0x02,   // length of this data
      GAP_ADTYPE_FLAGS,
      DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
    ....
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码对我来说没问题。 广播数据持续多长时间? 在早期的 SDK 中、如果公布长度为31字节、则存在问题、即广播不会停止。 该问题已在1.4版本之一中修复、但检查更改长度是否会产生影响将有所帮助。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有限的可发现长度变化

    您好!

    在未 设置 TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT 参数的情况下、它广播了大约3分钟。  根据上面的链接、有限发现值(GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED)似乎不匹配。 我应该从哪里找到正确的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 gap.h 文件:

    /**
     * @defgroup GAP_PARAMETER_ID_DEFINES GAP Parameter IDs
     * Used in place of gapParamIDs_t.
     * @{
     */
    // Timers
    #define TGAP_GEN_DISC_ADV_MIN          0  //!< Minimum time to remain advertising, when in Discoverable mode (mSec).  Setting this parameter to 0 turns off the timeout (default).
    #define TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT           1  //!< Maximum time to remain advertising, when in Limited Discoverable mode. In seconds (default 180 seconds)
    #define TGAP_GEN_DISC_SCAN             2  //!< Minimum time to perform scanning, when performing General Discovery proc (mSec)
    #define TGAP_LIM_DISC_SCAN             3  //!< Minimum time to perform scanning, when performing Limited Discovery proc (mSec)
    #define TGAP_CONN_EST_ADV_TIMEOUT      4  //!< Advertising timeout, when performing Connection Establishment proc (mSec)
    #define TGAP_CONN_PARAM_TIMEOUT        5  //!< Link Layer connection parameter update notification timer, connection parameter update proc (mSec)
    

    您是否可以尝试调用以下 API 来将其设置为30秒?

    void GAP_SetParamValue (TGAP_LIM_ADV_TIMEOUT、30);
    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,使用这种类型的呼叫适用于我正在寻找的时间名人堂。 然而,我 只是想澄清, simpleBLEPeripheral.c 中的评论可能是误导,因为它实际上会广告180秒,而不是30.72 ,正确吗?

    // Limited discoverable mode advertises for 30.72s, and then stops
    // General discoverable mode advertises indefinitely
    
    #if defined ( CC2540_MINIDK )
    #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE             GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED
    #else
    #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE             GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL
    #endif  // defined ( CC2540_MINIDK )
    // Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) if automatic parameter update request is enabled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 很高兴您能够解决这个问题! 是的、此评论似乎具有误导性、对于由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和您的所有帮助!