This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:DDI_0_OSC:STAT0:ADC_DATA_READY 代表什么?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1476947/cc2642r-q1-what-does-ddi_0_osc-stat0-adc_data_ready-represent

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

我的客户对 DDI_0_OSC:STAT0中的 ADC_DATA_READY 和 ADC_DATA 位有疑问。 这些位 有什么用? 它们是否与模数转换器有关? 谢谢。

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyuyang,

    让我们通过电子邮件推动这个问题、因为我们需要大量有关故障的客户特定信息。