This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2的跳频模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1477839/launchxl-cc2640r2-hopping-mode-for-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具与软件:

您好!

我最近获得的 LAUNCHXL-CC2640R2套件旨在用于与认证流程相关的测试。
我选择此模型的原因是、可以轻松地 使用 SW SmartRF Studio 配置不同的工作模式。

但是、我想使用假随机序列将设备配置为跳频传输。 您知道这是否可行吗? 如果可以、您能给我一些指示、以便开始实施工作模式。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我希望你做得好。 首先我想问一下您是要测试 proprf 还是 BLE 堆栈。 对于跳频、我认为 SmartRF Studio 7目前没有这个选项、但我们可以通过在 CCS 中编写一些代码来实现这一点;  在本例中、请参考我们的 SimpleLink Academy for CC13xx CC26xx、以获得入门帮助。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的答复。 实际上 、我在认证实验室工作、我们需要这种工作模式下的性能。 SmartRF Studio 允许根据阶跃配置连续频率扫描传输、但无法使用假随机序列。

    我感谢您分享该链接 Alex ! 我将从基础知识开始。  

    祝您度过美好的一天!

    祝你一切顺利