This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:蓝牙规范

Guru**** 2949870 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1477115/cc2642r-bluetooth-specification

器件型号:CC2642R

工具与软件:

Dears、

我的客户使用官方网站 SDK 的示例项目使用 CC2642R 进行开发、如下图所示。 读出的蓝牙规范是蓝牙5.3、但规范手册中规定的是蓝牙5.2。 这是什么原因、应该遵循哪一个? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Colin 您好!

    感谢您的咨询。 抱歉、我不明白您在哪里阅读蓝牙5.2而不是蓝牙5.2。

    您可以查看以下应用手册: 如何认证您的蓝牙产品 、以查看其受支持并通过器件认证的核心版本。

    BR、

    David。