This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:引脚封装延迟?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1476685/cc2652r7-pin-package-delays

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

.  数据表未提及任何引脚封装延迟。 这是否适用于此产品? 客户正在使用它来驱动 I2C、SPI、UART 和射频馈线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 数据表中的外设和射频特性数据与封装的器件一起执行。

    此致、

    Rafael