This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:BLE 扫描仪设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1475898/cc2340r2-ble-scanner-design

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

我们将设计基于 TI CC2340R2的蓝牙扫描设备。 该器件应该能够扫描附近的 BLE 智能标签、提取制造商数据、并将其与时间戳一起存储起来。 我正在进行硬件设计、正在为 CC2340R2寻找一个参考电路、以指导原理图和 PCB 布局。 您能否提供参考设计或提供相关设计资源建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 CC2340R22以及与 LP-EM-CC2340R5开发板上的 CC2340R52采用的封装(RKP)、则设计是相同的、您可以按原样使用其设计。  

    如果您使用的是较小封装 RGE (同时存在于 CC2340R21和 CC2340R22上)、则必须调整到较小封装。  

    LP-EM-CC2340R5产品页面中提供了这两种设计的参考资料、网址为:

    https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2340R5#design-files

    希望这对您有所帮助、

    Rafael