This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:需要访问 TI bluetootopia BLE 堆栈的最新安全补丁

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1469605/wl18xx-bt-sp-need-to-access-latest-security-patches-of-ti-bluetopia-ble-stack

器件型号:WL18XX-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具与软件:

您好!

我叫 Suhel Mulla。 我是印度浦那飞利浦医疗创新中心的固件团队成员。  

我们的一个呼吸机使用了修改版本的 TI bluetootopia BLE 堆栈。 该堆栈在 TI WL-18xx 系列 Wi-Fi 蓝牙组合芯片上运行。

我需要在未来的软件版本中访问 bluetootopia BLE 堆栈的最新安全补丁。

您能否告诉我、TI bluetootopia 团队是否定期发布了此类安全补丁、如果是、可以从何处获取这些补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 http://www.ti.com/tool/WL18xx-BT-SP 上找到最近更新的 BTS 脚本

    您可以 从 http://www.ti.com/tool/TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON 中找到蓝牙设置脚本

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我是 WL1831芯片新手。
    我们使用的是带 Linux 的 WL1831芯片。 Linux 代码在基于 arm cortex a8的处理器上执行。
    我将浏览芯片文档。

    我有一些基本问题:

    1. BTS 只是芯片的蓝牙堆栈吗?
    2.更新 BLE 堆栈的过程是什么? 是否有任何相关文档?
    3.最新的 BLE 安全更新是单独提供还是仅 BTS 的一部分提供?
    4.我们的产品(飞利浦呼吸机)中已经使用了 WL1831芯片。 该产品已进入市场。
    最新的 BLE 堆栈可以在我们的固件中免费更新还是付费更新?

    此致、
    Suhel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhel:

    1.) BTS 文件与蓝牙堆栈无关。 BTS 是一种蓝牙脚本、它运行 HCI 命令、这些命令会重写芯片上的一些存储器地址以更新固件。

    2.) TI 将更新 BLE 堆栈。 最新的更新是5.1.1.1更新。 可以在此处找到。

    https://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 

    3.) 控制器固件的最新更新仅通过 BTS 完成。 对于 Bluetopia 栈、会发布新 SDK 版本的更新。

    4.) 您可以通过上面包含的链接获取最新的堆栈、并通过下面的链接获取最新的 BTS 文件。 全部都是免费的。

    https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP 

    此致!

    Rogelio