This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:WL1831MOD

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471302/wl18xx-bt-sp-wl1831mod

器件型号:WL18XX-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:WL1831MOD

工具与软件:

您好!

与 WL1831MOD 上的蓝牙旋钮攻击相关、观察结果是 加密密钥长度至少为7个字节。

我正在寻找一种方法来将密钥长度强制为最小16字节。

您能建议实现这一目标的可能方法吗?

此致、

Aniket C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aniket、

    遗憾的是、最小密钥大小是在固件中定义的值。 正如您所说的、BT Service Pack 中创建的一个补丁将此最小值更改为7个字节、强制密钥长度至少为16个字节的唯一方法是更改补丁中的此变量。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    感谢您的答复。

    1)只是为了确认,你的意思是,应用程序代码不能强制最小的密钥长度?

    2) 2)是否可以通过此修改获取补丁?

    此致、

    Aniket。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、您好!

    1.) 有

    2.) 要获取此修改的补丁、您需要通过其他渠道获取、因为我们无法在公共论坛上发布自定义补丁。 请联系您指定的 TI 现场应用工程师、并说明该补丁的需求和业务用例。 然后、FAE 会将请求传递到正确的通道。

    此致!

    Rogelio