This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:如果 GapScan_setPhyParams ()中的扫描窗口大于该扫描间隔、会出现什么情况?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1474179/cc2642r-q1-what-happens-if-scan-window-is-larger-that-scan-interval-in-gapscan_setphyparams

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我的客户对 GapScan_setPhyParams () API 有疑问:如果进入该 API 的扫描窗口大于扫描间隔,该怎么办? 在这种情况下、堆栈是否强制扫描窗口等于扫描间隔的值?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    根据 SysConfig:

    这是不允许的。 但是、如果通过设置 API 手动执行此操作、则可能会导致未定义的行为。 我建议客户避免这种情况。

    此致!

    Nima Behmanesh