This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:basic_ble_extctrl 示例文档

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1472470/cc2340r5-documentation-for-basic_ble_extctrl-example

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我对  SDK8.40中新的 basic_ble_extctrl 示例很好奇。 此示例的作用是什么? 它是否类似于使主机 MCU 能够控制 BLE MCU 的 AT 命令? 我找不到此示例的任何文档、哪里可以找到自述指南以及有关主机和 CC2340之间命令格式的更多详细信息? 我有一位客户对这种示例感兴趣。

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    未随自述文件发布初始示例。 我相信您的理解是正确的。 它类似于网络处理器/AT 命令用例、具有更多定制命令。 我已经联系研发部门了解更多信息、但与此同时、您可以分享这些客户用例吗? 如果它们只是想通过另一个器件控制 ble 器件、则另一个选项可以是 ble_controller 工程、该工程可由外部栈控制。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    该用例是 UART-BLE 桥接器、但堆栈需要在 BLE 芯片上运行、因此 ble_controller 不是首选。

    该用例还需要从主机 MCU 配置 GATT 表、我们的基于 BLE 的数据流 UART 示例不支持该表、因此 basic_ble_extctrl 示例看起来更合适。

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭阳

    明白了。 感谢您提供额外的清晰度。 在这种情况下、我确实认为 basic_ble_extctrl 示例是最好的选择。

    此致、

    1月