Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
网站上未提供适用于 CC2340R5的2.2mm× 2.6mm YBG WCSP 封装。 有人可以提供吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据数据表、该封装被归类为"预发布"、因此仍处于 RTM 过程中(发布到市场)。
因此、该产品无法在 TI.com 上订购。
有关未来器件和路线图的讨论、我建议联系您附近的销售代表或 FAE。
一种方法是联系我们的客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm
请告知他们、您已试用过 E2E (可能共享此主题的链接)、但由于申请的性质(例如 NDA)、需要访问 TSR (技术销售代表)或 FAE 以获取更多信息。
谢谢!
Toby