This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:如果它能够编辑或定制主从板中的 SDK

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471809/cc2662r-q1-if-it-has-the-provision-to-edit-or-customize-the-sdk-in-both-master-and-slave-boards

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

你好!

根据我的理解、我们订购电路板时、我们会得到1块主板和8块从板、根据可用的工作表、我们可以看到主板中存在调试端口。 我有几个问题:

  • WBMS 针对 BMS 服务进行了优化、因为我们将以不同的方式来使用它、是否可以修改程序以满足我们的特定需求(处理消息传输的延迟和频率)。
  • 是否只能修改 SDK 代码并在 BCU 设置中刷写、或者是否可以修改主板和8个从(CSU)板中的 SDK 代码并刷写。

如果主器件是可配置的:

  • 在广播方面、由于删除了信道37、38和39以减少干扰、是否只能与8个从节点以外的其他设备进行通信。例如(主-主通信)
  • 因此、如果我们尝试在两个主器件之间进行通信和建立连接、设置在系统级别是否仍符合 ASIL-D 标准。

如果从器件是可配置的:

  • 是否有可能通过双向通信在从板(CSU)之间建立通信。  
  • 以及是否可以根据我们的特定需求修改 SDK 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您在哪里订购此电路板吗?  

    WBMS SDK 可为客户在 WM 和 WD 端进行更改。 用户可以从应用层对自己的代码进行编程。  

    TI WBMS 支持双 WM、但两个 WMS 之间的通信不通过无线网络而是 SPI。

    WBMS 网络是双向通信网络。

    此致、

    Barbara