This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:内部负载电容器默认值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1469284/cc2340r2-internal-load-cap-default-values

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

我与客户合作一直在使用 SmartRF Studio 来调节其晶体精度、但他们需要更基本地了解内部电容器阵列、以用于文档编制。

适用于 CC13xx/CC26xx 的应用手册 SWRA640H 在第6.4节中提供了关于内部电容器阵列默认值的信息、但对于 CC2340、没有类似文档。  

CC2340是否具有默认的内部负载电容值? 此外、您可以在 SysConfig 偏移量中从该默认值覆盖的"修整"是吗? 我们已经在其他 E2E 博文中找到了这张图表、其中提供了预发布器件的近似值、也用于了解这些修整值、但希望确保它们得到正确使用。  

谢谢!
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    对于默认的内部负载电容值、我必须遵从硬件团队的要求。  我认为、SysConfig  HFXT Cap Array Trims 覆盖(将 CKMDSetInitialCapTrim / CKMDSetTargetCapTrim 添加 到 ti_drivers_config.c Board_init) 应与 Smart RF Studio 8 Q1/Q2的值相同、但这一次会让其他专家更多地考虑这一点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复! 这也符合我们的理解。 每当您从硬件团队那里找到内部负载电容值以及任何其他详细信息时、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    这里还详细介绍了他们看到的以及有关48MHz 晶体精度和产生的射频频率的信息。 以下所有观察结果都是 PCBA 上没有物理负载电容的情况。

    制造数据

    在上一次原型构建中、他们通过 BLE 测试台运行了大约160个 PCBA。 它测量多个 BLE 通道的射频频率。 大多数 测得的射频频率数据均优于 +/-5ppm 精度。 结果不错。  

    基准测试数据

    使用特殊测试代码、在几个 PCBA 上测量了实际的48MHz 晶体频率。 同样、结果优于 +/- 5ppm 精度。 良好的结果、并且与  BLE 测试站数据匹配。

    SmartRF Studio 数据

    HFXT 电容器阵列调优设置为的情况下进行通信 已禁用  或者 使用电路板设置 产生的射频频率约为 +6ppm。

    ...set 至 使能 Q1=Q2=37、频率为点导通。

    ...set 至 使能 Q1=Q2=35、频率约为+ 6ppm。

    因此、根据这些结果、我无法判断它们当前是否存在  被禁用; 设置捕获波形 (不确定这 意味着什么)或 使能 Q1/Q2 =~35。

    该数据指示了它们可能想要的位置 使能 Q1/Q2=37时、但 最好 在他们拉动触发器之前更好地了解这一点。

    同样、有关默认内部负载电容器阵列值的任何信息也将非常有用!  

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否能够使用 HOST_TEST 和 DTM 验证 SysConfig 设置的执行是否与 Smart RF Studio 8相同?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    鉴于没有 R2版本、他们未使用 host_test、并且如果可能、他们希望避免迁移此版本、而且现在也没有任何 DTM 设备。  我们是否无法提供先前问题的答案和/或分享内部负载电容器阵列值?

    谢谢!

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    这里有更新吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

     禁用 HFXT 电容器阵列调优后、将使用在生产时编程的默认电容器阵列值。 我相信现在是35岁。

    当 电容器阵列调优设置 为使用电路板设置时、假设为我们的 LaunchPad 使用电容器阵列值。 但是、CC2340尚未实现该目标。 因此、如果选择此选项、其效果与禁用选项的效果相同。 它只使用默认的 FCFG 设置。

    当电容器阵列设置为零时、对于我们的 LaunchPad、总有效电容将约为3.7pF。

    如果客户希望消除频率偏移、则应启用电容阵列调优、并将电容阵列值更改为提供其电路板上最小频率偏移的任何值。

    此致、

    Hg.