This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:可以同时支持的主链路和从链路数

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471785/cc2340r5-number-of-master-and-slave-links-can-support-simultaneously

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

同时执行多少个主链路和从链路 CC2340R5 Code Composer 版本?

CC2340R5作为外设(从模式): 有多少中央器件可以同时与其连接并进行通信?

CC2340R5作为中心设备(主模式): 它可以同时连接多少个外设并与之通信?

此外、由于 CC2340R5只有一个射频收发器(TX 和 RX)、这是否会引入任何延迟或带宽相关问题? 鉴于 BLE 运行超过40个信道(3个用于广播、37个用于数据)、我的理解是、这应该不会产生问题。 请确认一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 关于射频收发器、您是正确的。 单射频收发器不会对延迟或带宽产生任何影响。 该器件应仍能够以最大 BLE 吞吐量和最小延迟进行输出。

    关于最大连接、我的同事将对这些问题发表意见。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    蓝牙规范不限制连接数量。 器件的可用存储器资源和时域决定了支持的最大连接数。  的  CC2340R5 、在中央和外围模式下、它最多可以有8个连接、8个绑定(禁用加密)或5个绑定(启用加密)。 在多角色模式下、它最多可以有5个连接、5个绑定(禁用隐私)或5个绑定(启用隐私)。 但请记住、低功耗蓝牙连接的最大数量还取决于应用留下的 RAM 大小。

    有关 CC23xx 或 CC27xx 系列特性的更多信息、请参阅用户指南的以下部分: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/overview-cc23xx.html#platform-devices-comparison


    我希望这能解答您的问题!

    此致、

    Tarek