This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:未根据编译器代码 Composer Studio 12.8.1中设置的标志来启用 GUI

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1470182/lp-em-cc2745r10-q1-gui-is-not-enabled-based-on-the-flags-set-in-the-compiler-code-composer-studio-12-8-1

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好!

我已经在 syscfg 文件中启用外设角色。 但在基于编译器标志的代码中。 代码未启用。 因为它混淆了错误的数据。

建议如何根据编译器标志启用代码。 我知道编译器会自动启用代码。

谢谢。此致、

Ramya Gumaste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题、但代码正在编译中。 您可以在工程开头手动添加#define PERIPHED_CFG、该值应该能够解决 CCS 中的显示问题。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图 从项目开始定义#define PERIPHED_CFG。编译器给了我重新定义宏的错误。  

    并尝试定义在代码未启用时未定义的情况下。 数据的 PFA
    #ifndef peripheral_CFG
    #define PERIPHERAL_CFG
    #endif


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    您还可以将定义添加到项目设置中的预定义。 您是否介意将其添加到预定义中?

    此致!

    Nima Behmanesh