This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK8.40:测距服务

Guru**** 2955430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466987/cc2745r10-q1-sdk8-40-ranging-service

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户 安装了 SDK 8.40、但似乎不包括服务范围。 这是真的吗? 如果是、您能告诉我该功能在 SW 中的可用时间吗? 我们会发布一些新补丁吗?

此致!

Koki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否介意详细介绍测距服务? 您的意思是连接监视器吗?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最新的 SDK (8.40.00.61)包括用于实现信道探测应用程序的 API 和示例代码。但是、我找不到用于 RAP 或 RAS 控制信道探测的任何示例代码或相关文档。导入示例代码的方法是否已更改?或者是否会在下一个 SDK 版本中添加?

    谢谢!

    Masaki Kuwajima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    《区域行动计划》和《区域行动计划》简介尚未实施。 我明天会尝试给你一个时间表。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已向 TI 当地销售人员/FAE 提供了其他信息。 请联系他们。