This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CC1352P 的天线高增益 PA 模式需要助手

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2592, CC1352P7, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1469914/launchxl-cc1352p-assistant-required-on-antenna-high-gain-pa-mode-of-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P7、 CC2590、CC2592、CC2652P7

工具与软件:

各位专家、您好!

我们正在开发 BLE 中心、该中心预计将通过 BLE 向其他 BLE 外设(ESL 标签)传输数据。

我们的固件大部分都已准备就绪、并已在 launchpad CC1352p7-4中进行了测试。

我们需要该 IC 能够提供的最大可能范围。

我们的硬件团队已经使用 CC1352P7设计了定制电路板。

在该板中、我们使用了 CC2590。 https://www.ti.com/product/CC2590。

此 IC 页面显示、

具有高达+14dBm 输出功率的2.4GHz 范围扩展器。

但是、由于 CC1352P7可以已经指定它能够提供高达+20dBm 的功率

那么、我们是否真的应该使用最大功率输出仅为+13db 的 CC2590范围扩展器?

非常感谢您的助手、并将帮助我们在发展过程中取得进展。

谢谢你

Dnyaneshvar Salve