This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:连接到目标时出错:(错误–1015 @ 0x0)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530507/tms320f28035-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:

您好 Champ、

我的客户计划 F28035(MP 期间)。 芯片部分编程失败。 下面是错误日志。  

我们遵循了 JTAG 调试文件并尝试了以下步骤:

1.将器件设置为等待引导模式。 F28035 可以成功连接。

2.我们可以使用内存浏览器读取闪存中的数据。 我们发现所有 PWL_PWLx 都为 0、如下所示。 为了使器件正常、所有位都为 1。  

客户不使用 JTAG 锁或其他锁? 您能建议如何解锁器件吗?  谢谢!

BR、

Fengyu