This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在开环设置中、F28379D 上的 ePWM 振幅逐渐增加

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585301/tms320f28377d-gradual-increase-in-epwm-amplitude-on-f28379d-in-open-loop-setup

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我在开环配置中使用 TI F28379D 控制板、仅生成 EPWM 信号、不涉及控制逻辑。 刷写代码后、我观察到 PWM 输出幅度随着时间 0 至 3.3V 逐渐增加、这是意外情况。 GPIO 专门为 ePWM 配置。

附加的剪切以显示幅度的逐渐增加

PWM 频率:300kHz、可变占空比

有人以前遇到过这种行为吗? 这是否与初始化、外设冲突或启动瞬态有关? 有关如何检查什么或如何稳定 PWM 输出的任何建议都将非常有用。

image.png

image.pngimage.png