This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:简单启动指南和放大器;三相两级逆变器 (F28379D) 的 SVM 示例

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648735/ccstudio-theia-simple-start-up-guide-svm-example-for-3-phase-2-level-inverter-f28379d

部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28379DC2000WARE 、LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

我是 Code Composer StudioTMS320F28379D LaunchPad 的新用户。
我想 使用 空间矢量 PWM 通过三相两级逆变器驱动小型 PMSM。

  1. 我应该先导入哪一个可立即运行的 CCS 示例以查看 SVM 输出?
  2. C2000Ware/MotorControl SDK 中是否有一个 仅展示三相逆变器开环 SVM 的超小型工程(或实验室)?
  3. 哪些核心文档(数据表,TRM、C28x Academy 章节…) 对于 ePWM 设置和死区时间/过流保护、您是否建议先阅读?

我的设置:LaunchXL-F28379D、分立式 GaN 级、CCS 12.4.0、C2000Ware。

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delta:

    将为该主题分配专家、然后返回给您。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有无传感器 FOC 或有传感器 FOC 示例都使用 SVPWM。

    您可以参阅当前 MCSDK 中的通用电机控制实验、该实验可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F2800137  以及一组逆变器板。  控制算法包括具有 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、具有 eSMO 的无传感器 FOC、具有增量编码器的有传感器 FOC、具有霍尔传感器的有传感器 FOC。  您可以参考器件外设 (ePWM、ADC、eQEP 或 eCAP) 配置、以便通过其他 C2000 器件(包括 F82379)进行电机控制。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用工程和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    以下文件夹中的示例实验工程:C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x Ware_Motor

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x Ware_Motor

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x Ware_Motor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持