This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:合适的 SDRAM 2Mx16

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068084/tms320f28388d-suitable-sdram-2mx16

部件号:TMS320F28388D

您好,

我们正在使用 TMS320F28388D 开发控制板,并正在寻找 SDRAM (2Mx16)。

-有没有建议可以在这里使用哪些 SDRAM?

——是否有任何限制或需要考虑的事项?

谢谢,致以诚挚的问候!

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    请首先浏览现有的应用说明:

    www.ti.com/lit/SPRAC96A

    www.ti.com/lit/SPRABY4

    我还会将您的查询转发给另一位专家,以获得更多意见。

    此致,

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SDRAM 是非常通用的接口,因此您应该能够使用任何 SDRAM 芯片。 在我们的主板上,我们使用了 Alliance 和 Micron 的 SDRAM 芯片。

    此致,

    维耶克·辛格