This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:标准库许可

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072587/tms320f280049-license-of-standard-lib

部件号:TMS320F280049

您好,

客户写我是因为我们的 C 标准库存在许可问题。 例如,C2000编译器附带的文件 strcmp.h (以及标准库的所有其他文件)包含以下基于 BSD-3子句许可的许可文本:

/********************************************** /
/* strcmp                                                                 */
/*                                                                         */
/*版权所有(c) 1993德州仪器(TI)公司                       */
/* http://www.ti.com/                                                      */
/*                                                                         */
/* 以 源 代码和二进制形式重新分发和使用,有 或无  */
/* 修改, 如果  符合以下条件  */,则允许修改
/* 符合:                                                               */
/*                                                                         */
/*    重新发布 源 代码必须 保留 上述版权  */
/*    声明,此条件列表和以下免责声明。        *
/*                                                                         */
/*    二进制形式的再发行 必须复制上述版权  */
//    中的*通知,此 条件列表 和以下 免责声明   
/*            随  附的文档和/或其他材料
/*    分布。                                                        *
/*                                                                         */
/*     德州仪器(TI)公司的名称 和名称  */
其     贡献者中的/*可 用于 背书或 推广产品  */
/*    源自   本 软件 ,但未   事先 写入特定  内容*/
/*    权限。                                                          *
/*                                                                         */
/* 本软件 由版权 所有者和贡献者提供  */
/* “原样” 和任何 明示或暗示 的担保,包括 但不  包括*/
/* 限于对适销性和适用  性的暗示保证
/* 没有特定用途。  在任何情况下,版权  不得为*/
/* 所有者或贡献者应对任何直接,间接,偶然,  */承担责任
/* 特殊   ,模范或后果性损害 (包括但 不  包括*/)
/* 限于采购替代货物或服务;使用损失,  *
/* 数据或利润;或业务中断)   
/*  责任理论,无论是合同,严格 责任还是侵权  行为*/
/* (包括疏忽或其他)因使用而产生的任何形式  */
/* ,即使被告知可能会造成此类损坏。    *
/*                                                                         */
/********************************************** /

不幸的是,二进制形式的传输相对不精确。 这可以是编译的 C 文件(对象代码)或.out 文件。 然后,这将包括在我们产品的 DSP 闪存中。 然后(从律师的角度来看),我们必须将上述许可文本与每个产品一起附上,这对电源等产品来说当然是胡说八道。
但是,接下来的问题是这句话或“清单”的含义:“他们必须在清单中包含 TI 许可证的副本”。
与其他制造商相比,他已经看到了以下配方,这一点比较清楚: “以二进制形式重新分发,除非嵌入到产品的 Nxxxx Semiconductor ASA 集成电路或此类产品的软件更新中,否则必须在随分发提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明,此条件列表和以下免责声明。”
客户不清楚此许可协议? 是否还有一个更高级别的许可证不会带来这种义务?
此致,霍尔格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    我们需要就此与法律团队进行核实。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    我们仍在与法律部门合作处理这一问题。  我们将在收到官方回复后尽快通知您。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    以下是法律部门的回应:
    BSD-3条款许可经常被许多公司使用,包括 TI,这些公司希望通过许可的开放源代码软件许可来许可其软件。  它的使用是常见的,在开放源代码社区中是可以接受的。  如果客户在其硬件产品中嵌入了根据 BSD-3条款许可授权的 TI 软件,则该许可仍然适用。  通常,TI 会希望我们的客户在软件清单中包括许可和通知,或者如果没有软件清单,则将其嵌入到硬件产品的文档中。  如果没有包含该软件的硬件产品文档,则只要该软件在 TI 设备上运行,TI 就可以接受不包含该软件。  为明确起见,对其软件产品使用 BSD-3条款许可证的其他许可方可能无法接受此方法。

    此致,
    格雷格