This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关 UID 信息的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072550/tms320f280025-question-about-uid-information

部件号:TMS320F280025

您好,专家,

帮助我的同事询问客户方面的问题:TMS320F280025 UID 是否包括 任何生产信息,如生产日期或生产批号? 如果是,是否有方法从 UID 读取它们?

谢谢,

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    UID 生成算法基于来自安全数据库的随机数字,并确保所有 UID 都不会重复。  这可以确保出厂的每个部件的 UID 的唯一性。  生产信息不用于 UID 生成。  如果需要生产日期或批号,设备标记中会提供此类信息。  这通常是中间行或最后一行,包含格式 XX-YYY,也称为 LTC 或批次跟踪代码。  向我们提供 LTC,如果需要,我们可以请求我们的生产团队查找部件的生产信息。

    此致,

    约瑟夫